「ビューの位置揃え」を解除する方法を教えてください。
例えば、親ビューと断面ビューの間の位置揃えを解除して、断面ビューを独立して移動できるようにしたいです。
Solution以下の手順で「ビューの位置揃え」を解除することができます。
(断面ビューだけでなく、「ビューの位置揃え」を持つすべてのビューで機能します。)
1.断面ビューの境界上でショートカットメニューを表示します。
2.「ビュー位置揃え」オプションを選択します。
3.以下の3-A.と3-B.のどちらかを行います。
3-A.「リスト」の最初の行を選択します。
以下の例では、”ID= 1 "、"方法=ヒンジ "、"位置揃えビュー= Top@1"。次に、右側の「X」を選択する。
3-B.「関連付き位置揃え」ボックスのチェックを外します。
5.「OK」を選択してダイアログを終了します。
これで、断面ビューは移動時に親ビューをドラッグしません。
注意事項と参考資料
上記実行後、「ビュー位置揃え」オプションを再表示すると以下のように表示されます。
Related English version of the article : PL8005283
ハードウェア/ソフトウェア構成
プラットフォーム:INTEL
OS:Windows
OSバージョン:1064
製品:NX アプリケーション:製図
参照:001-9052477