NX スケッチ環境で断面曲線を選択するとNXがフリーズする

2022-08-18T23:42:26Z
NX for Design

サマリ


詳細

スケッチ環境で、寸法を入力するために断面曲線を選択すると、NXがフリーズ(グラフィックスウインドウがフラッシュし操作不能)する。

再現手順:

1. ソリッド形状を作成

2. 「新規断面」を使用し、断面を作成。尚、断面曲線は表示状態にする。


3. スケッチ環境で、線や長方形を作成


4. 「選択有効範囲」を、「アセンブリ全体」もしくは「作業パート内のみ」に設定


5. 寸法入力のために、作成したスケッチの端点などを選択後、断面曲線を選択

※NXがフリーズする。


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2027.3300及びNX 2206で修正されています。

回避策:

寸法線を入力中、断面曲線を選択しない事以外に方法はございません。

※断面曲線の編集を実施する時以外は、断面曲線を非表示にして操作する事を推奨させていただきます。

Notes

1. 現象は、フリーズしたり、応答が無くなったり、その後の操作で制御不能になるなど、幾つかの場合があります。

2. 寸法線入力操作を実施している時のみ、問題が発生します。

3. NX 1980およびNX 2007シリーズの新スケッチ環境でのみ問題が発生します。

***英語記事につきましては、PL8652979 をご参照ください。

Notes

KBアーティクルID# PL8652978

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling