スケッチ環境で、寸法を入力するために断面曲線を選択すると、NXがフリーズ(グラフィックスウインドウがフラッシュし操作不能)する。
再現手順:
1. ソリッド形状を作成
2. 「新規断面」を使用し、断面を作成。尚、断面曲線は表示状態にする。
3. スケッチ環境で、線や長方形を作成
4. 「選択有効範囲」を、「アセンブリ全体」もしくは「作業パート内のみ」に設定
5. 寸法入力のために、作成したスケッチの端点などを選択後、断面曲線を選択
※NXがフリーズする。
Solution
この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2027.3300及びNX 2206で修正されています。
回避策:
寸法線を入力中、断面曲線を選択しない事以外に方法はございません。
※断面曲線の編集を実施する時以外は、断面曲線を非表示にして操作する事を推奨させていただきます。
Notes
1. 現象は、フリーズしたり、応答が無くなったり、その後の操作で制御不能になるなど、幾つかの場合があります。
2. 寸法線入力操作を実施している時のみ、問題が発生します。
3. NX 1980およびNX 2007シリーズの新スケッチ環境でのみ問題が発生します。
***英語記事につきましては、PL8652979 をご参照ください。
Notes