カスタマデフォルトで「クラス選択でグループ選択を有効にする」をオフにすると、オブジェクトが選択できなくなります。
再現可能な手順:
1. カスタマデフォルト-> ゲートウェイ-> 一般-> 選択-> 「クラス選択でグループ選択を有効にする」をオフにする。
2. パートを開く。
3. メニュー-> 編集-> 変形を選択する。
4. タイプフィルタを確認する:空欄になっている。
従って、オブジェクトを選択することができない。
5. タイプフィルタをプルダウンすると、タイプは存在し、何れかのタイプを選択できる。
Solution
この問題は、NX2007で修正されます。
回避策:
タイプフィルタをプルダウンし、何れかのタイプを明示的に選択します。
または、
カスタマデフォルトで「クラス選択でグループ選択を有効にする」をオンにします。
*「クラス選択でグループ選択を有効にする」のデフォルトはオンになっています。
Notes and References
この問題は、NX1847シリーズ以降に発生しています。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: SYSENG
Version: V1903
Function: SELECTION
Ref: 002-8577408