詳細
NX1919にてugii_env.datにUGII_USER_PROFILE_DIRの記述があっても、ユーザプロファイルを読み込まずにNXが起動してしまう。
Syslogには下記エラーが出力される。
"UGII_USER_PROFILE_DIR is falling back to C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\Siemens\NX1899"
Solution
この問題は NX1926シリーズでは NX1942、及びNX1899シリーズではNX1919.3400以降のバージョンにて修正されています。
Workaround
システム環境変数や起動バッチにて、個別にUGII_USER_PROFILE_DIRを設定することでこの問題を回避することができます。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTL64
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: SYSENG
Version: V1926
Function: CONFIG_UPGRADE
Ref: 002-8561992