詳細
以前はSolid Edge用のFlexLMライセンスサーバーをインストールするとライセンスオプションファイルが使用できましたが、Siemens PLMライセンスサーバーではライセンスオプションファイルが見つかりません。以前と同様にオプションファイルを使用する事ができますか?その場合オプションファイルの名前や構文の変更はありますか?
Solution
Common Licensing ToolはFlexLMを使用しているため、オプションファイルを使用することが可能です。使用法の構文は以前のSolid Edge ライセンスと同じですが、オプションファイルの名前が変更されています。現在使用されている新しいオプションファイルの名前はugslmd.optです。
既存のオプションファイルをコピーして名前をugslmd.optに変更し、そのファイルをPLMLicenseServer Directoryに移動すれば完了です。次回FlexLMサーバーを再起動するとオプションファイルが使用されます。
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: SOLID_EDGE
Application: SETUP
Function: LICENSING
Ref: 002-8553963