NX NX1953で穴を作成すると、パーツの透明度が失われます。

2021-10-07T00:19:26Z
NX for Design

サマリ


詳細

パーツに透明度が設定されている場合、穴フィーチャーを使用してパーツに穴を作成すると透明度が無効になります。

再現手順:
- 新規パートを作成


- メニュー>挿入>設計フィーチャ>直方体


- メニュー>編集>オブジェクト表示>直方体を選択


- 透明度を50%に設定>OK

- 穴フィーチャを使用してパートに穴を挿入>OK
透明度は無効になります。


Solution

この問題はNX1980で改善します。

回避策:


回避策はないので、オブジェクト表示の編集で透明度を再設定する必要があります。


Notes and References

Related English version of the article : PL8522870




Hardware/Software Configuration

Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1953
Function: FEATURE_MODEL

Ref: 002-8549636

KBアーティクルID# PL8549636

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling