パーツに透明度が設定されている場合、穴フィーチャーを使用してパーツに穴を作成すると透明度が無効になります。
再現手順:
- 新規パートを作成
- メニュー>挿入>設計フィーチャ>直方体
- メニュー>編集>オブジェクト表示>直方体を選択
- 透明度を50%に設定>OK
- 穴フィーチャを使用してパートに穴を挿入>OK
透明度は無効になります。
Solution
この問題はNX1980で改善します。
回避策:
回避策はないので、オブジェクト表示の編集で透明度を再設定する必要があります。
Notes and References
Related English version of the article : PL8522870
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1953
Function: FEATURE_MODEL
Ref: 002-8549636