NXには、SolidEdgeのようなパターンを作成するための自動入力オプションがありますか?
次のような不規則な形状のパーツがあるとします。
穴のコピー数を指定せずに、パーツの表面を自動的に塗りつぶす穴のパターンを作成する必要があるのですがそれはNXで可能ですか?
Solution
はい、パターンフェースコマンドを使用して以下の手順で作成することができます。
1. 挿入>関連付きコピー>パターンフェース
2. ダイアログオプション (左上隅)からパターンフェース(オプションを表示)をチェックオン
3. 穴のフェースを選択
4. 参照点として穴の中心点を選択
5. パターン定義のレイアウトに「直線」を設定
6. 境界定義で境界に「フェース」を設定
7. 「単純化された境界塗潰し」をチェック
8. (パーツの端から穴までの)マージン距離を設定
9. 曲線を選択で パートの面を選択
10. 単純化されたレイアウト>レイアウトを設定(デフォルトは正方形)
11. ピッチ距離を設定 (穴間の距離) >適用
注意: このアラートが表示される場合があります 。
ピッチ距離のデフォルトが10の場合は、適切に変更する必要があります。 この場合、穴の直径は10ミリであるため、ピッチ距離を15に変更すると、このアラートは表示されなくなります。
プレビューで確認します。
> 適用
Notes and References
Related English version of the article : PL8466649
Hardware/Software Configuration
Platform: INTEL
OS: windows
OS Version: 1064
Product: NX
Application: DESIGN
Version: V1911
Function: FEATURE_MODEL
Ref: 002-8549620