データ再利用のためのカスタムMADEライブラリの作成、使用、カスタマイズ方法について説明しています。
STEP 1:
Libraryタブが表示されていることを確認(多くはMADEの画面左下にあります)
表示されていない場合は、View>Open View>Libraryを開き、Libraryを選択
__________________________________________________________________________________________________
STEP 2:
メニュータブより、Preference>Library Managementに移動し、Create Libraryを選択してライブラリを作成・追加
__________________________________________________________________________________________________
STEP 3:
Browseを選択して、ライブラリデータベースを保存するファイルの場所を選択、その後Nextをクリック。
__________________________________________________________________________________________________
STEP 4:
TIP: デフォルトの"made"データベース名は使用しないでください。同じディレクトリ内の別のライブラリで使用すると上書きされる可能性があります。
__________________________________________________________________________________________________
STEP 5:
新しいライブラリが Library Management リストに表示される。新しいライブラリのチェックボックスにチェックを入れて有効にする。 Apply and Closeを選択
注意: 複数のライブラリを作成し有効にすることができます。全てのライブラリがここに表示されます。
すべてのライブラリーがMADEのライブラリータブに表示されるようになる
__________________________________________________________________________________________________
STEP 6:
ライブラリの管理に慣れる:
グリーンアイコンは有効; グレーは無効なライブラリ; 赤はデータベースが削除されたライブラリです
独自のカテゴリーを作成するには、ライブラリを右クリックし、新規New>Categoryに進み、フォルダーにカテゴリー名を入力します
__________________________________________________________________________________________________
STEP 7:
モデル要素をライブラリに追加:
注意: 以下の手順は Project Explorer と System Diagram canvasで機能します.
_________________________________________________________________________________________________
STEP 8:
ライブラリに保存されているモデル要素を使用:
注意: 注入されたモデル要素には、保存された要素に関連するすべてのデータ(故障率、機能、フロー、メンテナンス・タスクなど)が含まれます。
注意: モデル内の要素に加えられた変更は、ライブラリに保存された要素には影響しません。保存された要素を更新するには、新しいデータでSTEP7を繰り返します。