Simcenter 3D Solutions
Ray Acousticsにて指向性テーブルを用いて点音源を定義する方法
2022-09-27T05:56:39.000-0400
Simcenter 3D
サマリ
Ray Acousticsにて指向性テーブルを用いて点音源を定義する方法
詳細
Ray Acousticsの点音源では、音源の指向性を定義することができます。
指向性とは、音源を原点とし、各角度における放射音の音圧で表されます。
Ray Acousticsは音線法に基づく近似解法を用いるため、音源の波動性を考慮することができません。
そこで音源の指向性を定義することで、音源をより現実的なものにすることができます。
指向性は計測結果を用いるほか、音響BEM/FEM解析の結果を変換することでも取得できます。Simcenter 3Dは、音響BEM/FEM解析の結果を変換するためのユーティリティ機能を提供しています。
本動画では、音響BEM/FEM解析の結果から出力した指向性テーブルを用いて、点音源を定義する操作方法について、ご案内します。
点音源で指向性を定義する際の注意点は、振幅の設定です。
指向性を有効にした場合は、振幅の定義は自由音場(遮蔽物がなく反射がない音場)において、音源から1m離れた地点での各角度の音圧を、通常のPeak値でなく、RMS値で定義する必要があります。
Directionality field の機能を用いてBEM/FEM解析の結果を変換した場合は、既にRMS値に指向性テーブルの値が変換されていますので、
ダイアログのMagnitudeグループで定義する値は、必ず1 Paを指定します。
これにより、最終的に指定される指向性は、1*directionality(RMS値)となります。
適用例としては、スピーカーユニットの詳細モデルに対して、音響BEM/FEM解析を実施することで、その指向性を取得し、
Ray Acousticsでは、点音源にその指向性を与えて、車室内空間など広い空間における音圧分布を得ることが考えられます。
資料作成時使用バージョン: Simcenter 3D 2206
KBアーティクルID# KB000065636_JA
目次
サマリ
詳細
関連するコンポーネント
Acoustics
Additive Manufacturing
Assembly FEM
Correlation and Updating
Durability
Electromagnetics (High Frequency)
Electromagnetics (Low Frequency)
Flexible Pipe
Laminate Composites
Margin of Safety
Motion
Multiphysics
NX Open
Nonlinear
Optimization
Pre/Post
Response Dynamics
Rotor Dynamics
Samcef Environment
Simulation Process Management
Thermal / Flow