CAEモデル生成のため、CADデータを読み込み、有限要素(メッシュ)生成を行うにあたり、
設計者が作成された詳細な情報を含んだCADデータが、必ずしも必要という訳ではない場合があります。
または、読み込んできたCADデータそのままではメッシュ生成できず、
CADデータそのものを修正する必要がある場合があります。
Simcenter 3D は、CADのNXと同等の機能を保有しており、
高性能なCAD作成・編集機能の使用が可能です。
アプリケーション タブ > モデリング (prtファイルが作業ファイル時)
モデリング内メニューにて、以下のようなCADの操作が可能です。
上記表示以外にも、各グループ内 その他 に多数のメニューが存在します。
これらの一覧において表示されていないアイコンがある場合、
「役割」という機能において、表示されるアイコンの制御を実施することが可能です。
「役割」はGUI左端縦方向に表示されている リソースバー 内 役割
役割内 内容フォルダにて、3つのレベルが設定されております。
役割:アドバンス を選択頂くことで、より広範囲な機能のアイコンが表示されます。
その他の役割の詳細については、
こちら も合わせてご確認下さい。