Simcenter Amesim
No license to serve function “F_modelica_editor”という警告がでます
2021-01-21T05:06:04.000-0500
Simcenter Amesim Automation Connect
Simcenter System Simulation Client for Git
Simcenter Amesim
Teamcenter Share
サマリ
以下をご確認ください。
詳細
質問
AMESim
を使って、OpenModelicaで作成したモデルを開こうとしたところ、
ライセンスエラー「No license to serve function “F_modelica_editor”」と警告され開けません。
追加のライセンスなどが必要なのでしょうか?
回答
以下をご確認ください。
Help=>License Viewer
をクリックします。
下図のLicence ViewerのFeature Usedに、lms_il_ame_13 のModelica Editor (正式製品名IL-AME.13.2 Simcenter Amesim Modelica Platform package)は表示されるかご確認ください。確認できない場合、Modelica Editorライセンスが不足しているため、警告が出ています。
KBアーティクルID# KB000045327_JA
目次
サマリ
詳細
関連するコンポーネント
Amesim Automation Connect