STAR-CD STAR-CD/es-ice 計算が開始されない.Error 628: Set decomposition requires

2021-03-31T02:07:28.000-0400
STAR-CD

サマリ

計算開始時に ***Error 628: Set decomposition requires いうエラーが発生した場合の対処法について説明します.


詳細

*** Error 628: Set decomposition requires    8 cell
    sets but only    4 valid cell sets found in file 
   star.set            

    RUN STOPPED !!!

は,.setファイルを使用した計算において
指定したコア数と.setファイルの分割数に不整合がある場合に出力されます.

指定したコア数 = mvmesh.sh内のMVMESHCPUS + .setファイルの分割数 
となるよう設定を確認してください.


上記のエラーメッセージでは
指定したコア数 : 12
mvmesh.sh内のMVMESHCPUS : 4
.setファイルの分割数 : 4
と設定されていたため
.setファイルの分割数: 8 を要求されています.

指定したコア数 : 8
mvmesh.sh内のMVMESHCPUS : 4
.setファイルの分割数 : 4
であれば計算は正常に開始されます.

KBアーティクルID# KB000040471_JA

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

DARS STAR-CD es-ice pro-STAR