Adicionar fitting customizados à biblioteca do standard parts

2024-07-02T15:42:07Z

Summary


Details

Aqui uma descrição simples de como adicionar fitting reconhecido no Pipe Route

Platforms
  • all n/a-n/a
Release Versions
  • Solid Edge V224UPD5
Solution

Mais que enviar a peça vou lhe enviar um pouco do caminho que fiz. 


O Nominal Size Pipe é importantíssimo. 

DN_Da também precisa ser igual ao real do Fitting 

Essas configurações podem ser editadas no Launch Editor 


Para que o Routing reconheça o Fitting você precisa configurar as informações do Fitting na guia pipe:


IO valor 1 = entrada

IO valor 2 = saída

SN é o numero da entrada e saída ( No caso deste Fitting o valor vai variar de 1 a 3, por tanto, na Entrada 1 o SN será igual a 1 na saída 1 o SN também será 21)

CD é o tamanho nominal. O diâmetro da entrada.

ET  designa a forma com que será conectado o tubo.

NS tamanho nominal do Fitting ( Diâmetro externo o Fitting) (Este valor aparentemente não faz diferença na utilização do Fitting) Este valor irá aparecer no options do Piping Route

WT Valor textual da espessura da parede da entrada.




CS pairs é o numero de entradas/saídas disponíveis.

Tome atenção nas unidades.

Não mais que isto.

Sobre o modelamento do Fitting:

Use o PreparePipingComponentsEncontra-se no endereço C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2024\Piping Route\Piping Utilityd

Notes

KB Article ID# PL8794603

Contents

SummaryDetails

Associated Components