ビジュアルレポートで検出した複数コンポーネントを同時にチェックメイトテストできない

2023-05-08T02:13:01Z

Summary


Details

コンポーネントに材料の種類によってユーザ属性を付与し、それをビジュアルレポートで検出しましたが、レポート結果ウインドウから複数の結果を選択でないため、類似(材料)属性を同時にチェックメイトテストできません。

再現手順:

1.アセンブリモデルに対してユーザ定義属性/属性値の作成

   P_MAT:JA...、JP...、HC...に分類


2.ビジュアルレポート機能を使用し、属性/属性値毎に色分け表示

※参考:PL8714955「ユーザ定義属性によるコンポーネントの色分け表示」

3.検索結果ウインドウで複数の結果を選択

※複数選択はできません。


※尚、1つの結果を選択>マウス右クリック>「送信先」>「チェックメイトテストを実行」は実施可能です。

Solution

ビジュアルレポート検索結果ウインドウで、複数の結果を選択する事はできません。この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

WORKAROUND:

コンポーネントグループ機能を活用し、予め、レポートをグループ単位にする事で対応できます。

1.アセンブリナビゲータ>「パート内のコンポーネントグループ」>「...のすべてに一致コンポーネントグループ」>(グループとして)任意の名前を入力


2.「...のすべてに一致」>「コンポーネントグループに追加...」>「名前」に定義した属性、「値」に属性値を入力し式を完成する



※作成完成例:


3.HD3Dツールタブ>「制御」>「新しいレポートを定義」>各項目を以下の通り入力後、「OK」



4.結果ウインドウにリストされたコンポーネントグループを選択>「送信先」>「チェックメイトを実行」


※「テストをセットアップ」ダイアログに、グループ単位(複数コンポーネント)で送信/テスト実行する事ができます。


Notes

ユーザ定義属性の定義やその他に関する内容につきましては、以下ドキュメントリンクをご参照下さい。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.properties_parts_objects/edt_prop_general_t

また、ビジュアルレポート機能に関する詳細は、以下ドキュメントリンクをご参照ください。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.xid895105/hd3d_visrpt_ov

また、チェックメイトに関する内容につきましては、以下ドキュメントリンクをご参照ください。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.checkmate/xid1649740

***英語記事につきましては、PL8714960をご参照ください。

Release Versions
  • NX V11.0.2
  • NX - DESIGN V11.0.2
Platforms
  • Windows x64 10

KB Article ID# PL8714958

Contents

SummaryDetails

Associated Components