NX 測定コマンドで同一要素が複数回選択できてしまう挙動

2022-11-15T03:39:18Z
NX for Design

Summary


Details

測定コマンドに於いて、既に選択されている要素を複数回選択できてしまいます。この動作は、意図されたものですか?

再現手順:

1.ボックスソリッド形状の作成

2.解析タブ>測定 で、同一オブジェクトを複数回選択


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

Notes

NX 2212シリーズで、複数選択を可能/不可に設定するオプションが追加されます。これにより、設計者のニーズに合わせて操作可能になります。

参考:同一オブジェクト選択可能とする事で、例えば、以下の様に円錐フェースの持つ中心線との角度寸法測定が可能となります。


***英語記事につきましては、PL8682456をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2015
Platforms
  • Windows x64 10

KB Article ID# PL8682453

Contents

SummaryDetails

Associated Components

Modeling