NX 新旧スケッチアルゴリズムの識別方法

2022-08-03T03:16:26Z
NX for Design

Summary


Details

新旧アルゴリズムで作成されたスケッチが1つのパートに混在している場合、スケッチをアクティブ(「編集」モード)にせず、新旧どちらで作成されたものなのかを特定する方法はありますか?

再現手順:

新旧アルゴリズムで作成したスケッチが混在するパートの準備

Solution

2つの方法があります。

1.パートナビゲータ(PNT)「列」にある「ステータス」の確認

  ・新スケッチ:ステータスに表示される文字列の1部に、「定義」が使用されている

  ・旧スケッチ:ステータスに表示される文字列の1部に、「拘束」が使用されている


2.チェックメイト「Check Sketch Status」テストの実施

  ・新スケッチが結果として検出されます。(旧スケッチは検出されません)


Note/References

「フィーチャをリニュ―」コマンドによって対象としてリストされるスケッチは、バージョニングを目的として機能しますので、古いNXバージョンで作成された新スケッチも対象としてリストされるため、新旧の判断はできません。

Platforms
Windows x64 10
Release Versions
NX V2015

***英語記事につきましては、PL8663486をご参照ください。

KB Article ID# PL8663485

Contents

SummaryDetails

Associated Components

PMI