Simcenter FLOEFD 如何将固体温度场作为另一个项目的输入固定值

2024-09-19T11:47:47.000-0400
FLOEFD for Creo FLOEFD (Standalone) FLOEFD for Catia V5 FLOEFD for NX FLOEFD for Solid Edge Simcenter FLOEFD SC

Summary

如果需要一个project 模型中零部件的温度场计算结果加载至其他的项目文件中的同样部件作为固定设定值进行计算,需要采用如下设置。


Details

     如果需要一个project 模型中零部件的温度场计算结果加载至其他的项目文件中的同样部件作为固定设定值进行计算,需要采用如下设置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step1:首先要将第一个模型完成计算。

 

Step2:采用Export 功能选择 mesh text 导出固体温度。

       

 

         

 

Step3:在模型对应的项目文件夹中能够看到,创建的txt 文件,如下图所示:

 

 

Step4:打开txt 文档,能够看到导出的坐标及对应的温度数据。

 

 

        但是heat source 中的温度dependency功能需要读入CSV 文件,并且txt中的数据还需要做处理,可将TXT 中的数据拷贝至excel中,对数据进行编辑处理。

 

Step5: clone 项目,打开heat source 部件,设置为温度,并点击dependency , 选择f(x,y,z)-table, 直接将EXCEL 中的数据拷贝至FLOEFD 中。

 

点击 ,能够看到导入的点。

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KB Article ID# KB000153404_EN_US

Contents

SummaryDetails

Associated Components

Simcenter FLOEFD for Creo