Simcenter Amesim
The electric alternator output control and a role of a generator in Amesim
2022-12-19T04:52:13.000-0500
Simcenter Amesim Automation ConnectSimcenter System Simulation Client for GitSimcenter AmesimTeamcenter Share
Summary
This is a FAQ for an electric alternator output and a generator in Amesim
Details
alternator의 출력을 15KW로 하려면 방법은?
아래 그림의 Alternator component 파라미터에 max current data 파일이 있다. 이 파일은 rpm별 current가 table로 되어 있는데, 이 current값을 크게 수정 해주면 출력을 높일 수 있음. Alternator 사양이 요구됨. 아니면 임의로 수정 필요.
Alternator data를 건드리지 않는 다면, 지금 상태에서 아래와 같이 Parameter를 넣어 15kw 를 만들 수 있음.
generator의 역할은?
아래 빨간 box의 component는 Generic load 로 시스템의 전기적 부하를 걸어 주는 용도.
배터리의 전압이 28v이면 출력 0인 이유는?
Alternator의 ref. voltage가 14.5V로 세팅 되어 있기 때문입니다. 아래 그림과 같이 현재 Alternator의 “type of control”은 internal PI controller 임. Port1 으로 입력된 신호 (ref. voltage) 를 기준으로 PI control을 하게 됨. 현재 세팅 되어 있는 14.5V 이상이 배터리에서 공급이 되면, 차이 값이 마이너스가 되고, 아래 두 번째 그림의 설명과 같이 PI 의 출력 값이 0,1 로 제한 되어 있기 때문에 0이 출력됨. 그에 따라 power 는 0이 출력됨.